Lesen Sie diesen Artikel vor dem Erwerb eines Sensors für die abgesetzte Füllstandsüberwachung
Die heutigen IIoT-Radarsensoren bieten eine ganze Liste von Vorteilen für abgesetzte Anwendungen, sodass Sie jederzeit und überall Fernzugriff auf Ihre Daten haben und eine effiziente Füllstandsüberwachung gewährleisten können. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!
Den richtigen Sensor für die abgesetzte Füllstandsüberwachung zu finden, kann je nach Anwendung ziemlich schwierig sein. Glauben Sie mir, ich weiß es. Auf dem Markt sind zahllose Technologien und Marken zu finden. Und obwohl die Füllstandsmessung nicht gerade Quantenphysik ist, kann die Auswahl der falschen Technologie doch zu einer Menge Problemen und Kopfzerbrechen führen.
Jede Anwendung hat ihre Besonderheiten, und Sie müssen alle Details berücksichtigen, um den optimalen Füllstandssensor zu finden. Zudem muss er sich in ein Steuerungssystem integrieren lassen oder Ihnen zumindest Zugriff auf historische und aktuelle Daten bieten.
Heute wollen wir dem Prozess, mit dem Sie den geeigneten Füllstandtransmitter für Ihre abgesetzte Füllstandsüberwachung finden, etwas von seinem Mythos nehmen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf einige grundlegende und weiterführende Informationen zu diesem Thema werfen.
Verschiedene Typen von abgesetzter Füllstandsüberwachung
Abgesetzte Anwendungen können die gleichen Sensoren wie standardmäßige Steuerungsanwendungen nutzen, aber die installierte Struktur kann Kopfzerbrechen verursachen. Im Internet können Sie drahtlose Füllstandssensoren finden, die mit verschiedenen Messprinzipien und Kommunikationstechnologien arbeiten. So z. B.:
- Ultraschall-Füllstandsmessgeräte
- Schwimmerschalter
- Kapazitive Füllstandsgrenzschalter
- Radar-Füllstandsmessgeräte
Wie bei allem im Leben, so hat auch hier jede Option ihre Vor- und Nachteile. Sie müssen daher Ihre Anwendung analysieren, um herauszufinden, welche Lösung am besten passt. Eine dieser Optionen kann jedoch in vielen Arten von Anwendungen arbeiten und zuverlässige Messungen mit vielen digitalen Funktionen bieten.
Sprechen wir nun also über die Vorteile von radargeführten IIoT-Füllstandsmessgeräten und wie angenehm es doch ist, über eine herausragende und trotzdem erschwingliche Lösung zur Füllstandsüberwachung zu verfügen.
Der Unterschied zwischen Überwachung und Regelung
Die meisten Überwachungslösungen arbeiten mit einem so genannten offenen Regelkreis (Open Loop). Das bedeutet, dass der Feldsensor, der für die Messung der Prozesswerte zuständig ist, seine Daten an die Überwachungssoftware oder ein Steuerungssystem sendet, wo dieses Daten dann angezeigt und gespeichert werden. Eine Überwachungsanwendung verfügt über keinen Sollwert und erhält auch keinen Befehl von einem Stellglied, wie z. B. einem Regelventil, um einen PID-Regler auszulösen.
Eine Steuerungsanwendung hat ebenfalls einen Feldsensor, der misst und die Daten an das System sendet, aber hier verfügt das System über einen Sollwert für die Anwendung. Es vergleicht den Prozesswert mit dem Sollwert und löst ein Stellglied aus, um den Prozesswert bei Bedarf zu korrigieren.
Bei diesem Stellglied kann es sich um ein Ventil, eine Pumpe oder ein ähnliches Gerät handeln, das direkt auf den Prozess einwirkt und den Wert erhöht oder absenkt, bis der Sollwert erreicht wird.
Eine Überwachungsanwendung ist weniger komplex als eine Steuerungsanwendung. In einer Überwachungslösung müssen Sie den Prozesswert regelmäßig messen und diese Daten speichern. Sie finden auch hier häufig Schwellwerte für zulässige Mindest- und Höchstwerte in der Anwendung.
Welche Herausforderungen stellen sich mit der abgesetzten Füllstandsüberwachung?
Nehmen wir zum Beispiel eine Anwendung zur Füllstandsüberwachung in Schüttgutbehältern (IBC), in der sich die Behälter immer von Punkt A nach Punkt B bewegen und am jeweiligen Standort keine lokale Steuerung vorhanden ist. Hier sind vier relevante Herausforderungen zu berücksichtigen, um die beste abgesetzte Lösung zur Füllstandsüberwachung in dieser Anwendung zu identifizieren.
Wert
Die meisten Benutzer möchten für Überwachungsanwendungen eine kostengünstige Lösung, weil es ja nur um Überwachung geht. Aber in der Mehrzahl der Fälle kontrollieren sie Ausgangsstoffe und Verbrauchsmaterialien, was sich direkt auf die Gewinne auswirkt.
Wenn Ihre kostengünstige Lösung nicht ausreichend genau ist, dann werden Sie die Investition in diese Lösung vermutlich bald bereuen. Stattdessen sollten Sie einen der neuen radargeführten Füllstandtransmitter in Betracht ziehen, die bereits für ein geringes Budget erhältlich sind. Sie bieten zu einem erschwinglichen Preis hohe Genauigkeit in Überwachungsanwendungen, wodurch sie sich als solide Option erweisen, die sich zu implementieren lohnt.
Spannungsversorgung
In Anwendungen, in denen sich die IBC-Tanks kontinuierlich bewegen, werden Sie einen batteriegespeisten Füllstandssensor vorziehen. Er spart Ihnen Zeit, Geld und lästige, überall herumliegende Kabel oder andere Installationsstrukturen.
Aber andererseits wird dadurch die Batterielebensdauer zu einem kritischen Aspekt. Als Benutzer möchten Sie schließlich nicht jede Woche die Batterie austauschen, oder? Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Batterielebensdauer und Aktualisierungsrate ist in dieser Art von Anwendung daher entscheidend, und die neuen IIoT-Radarmessgeräte, die es heute auf dem Markt gibt, können Ihnen genau diesen Vorteil bieten.
Abgesetzte Kommunikation
Was wäre, wenn Sie herausfänden, dass jemand ein Gerät falsch parametriert hat, aber nun ist dieses Gerät dummerweise weit von Ihrem Arbeitsplatz entfernt? Spotten Sie nicht, so etwas kann passieren. Die Möglichkeit, das Gerät jederzeit und überall parametrieren zu können, ist ein kritischer Aspekt der Fernüberwachung.

Die neuen IIoT-Füllstandssensoren bieten eine einfache Parametrierung und Überwachung Ihrer Feldgeräte, gleichgültig, wo sie installiert sein mögen. Und durch Verbindungsmöglichkeiten wie NB-IoT, LTE-M oder 2G können Sie aus der Ferne auf Ihre Geräte zugreifen und sie parametrieren. Ziemlich gut, oder?
Datenerfassung
Abgesetzte Anwendungen ohne Verbindungen zum Steuerungssystem haben in der Regel eine Standalone-Anwendung implementiert. Doch heute leben wir im Zeitalter der Cloud, wo es wesentlich einfacher und effizienter ist, eine Cloud-basierte Lösung zu verwenden. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf alle Prozesswerte und Parametrierungen und können sie dann in andere Lösungen integrieren.

So sind Netilion Value und Netilion Inventory beispielsweise hervorragende Services, die mit dem Micropilot FWR30, einem IIoT-Radarsensor, arbeiten. Netilion bietet eine exzellente Benutzeroberfläche auf Desktop-PCs und Mobilgeräten und eine optimierte Benutzererfahrung für ein reibungsloses Navigieren.
Weshalb sollte ich IIoT-Radarmessgeräte verwenden?
Auf dem Markt ist eine Vielzahl von Messprinzipien und Standalone-Lösungen zu finden. IIoT-Radarsensoren bereichern alle Arten von Anwendungen durch hochentwickelte Technologie und machen sie so erschwinglich und einfach zu implementieren.
Hinzu kommt, dass IIoT-Radarmessgeräte solide Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit und stabile Messungen bieten. In den meisten Fällen ist die Wahl einfach; IIoT-Radarmessgeräte mit Cloud-basierten Services sind eine topmoderne Lösung für abgesetzte Füllstandsanwendungen.
Wenn dieser Artikel nützlich für Sie war, dann teilen Sie ihn bitte mit Ihren Kollegen in Ihren sozialen Medien, und verwenden Sie #Netilion.
Alles Gute und einen schönen Tag noch!